(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

ミスミコンベヤ選定情報 商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介

Q&A

質問をクリックすると回答を見ることができます。

コンベヤについてのご質問

Q01.振動や異常音が発生します。原因と対策を教えてください。
以下の原因が考えられるため、確認してください。
1.駆動部のタイミングベルトの緩み、張りすぎが考えられます。
2.ベルトの磨耗が考えられます。裏面が磨り減っていたらベルトを交換してください。
3.プーリ、アイドラーに傷、または異物の付着が考えられます。
Q02.コンベヤが動きません。原因を教えてください。
以下の原因が考えられるため、確認してください。
1.電源(コンセント、制御盤の電源等)が入っているか確認してください。
2.過負荷の可能性があります。搬送能力を超えていないか確認をしてください。
Q03.コンベヤの回転方向を逆回転にしても大丈夫ですか。
逆回転は、仕様上、推奨できません。
Q04.コンベヤの部材品(アルミフレームなど)だけ購入することはできますか。
コンベヤ選定サイトのコンベヤ部材品検索からアルミフレームやベルトなど部材品をご購入いただくことが可能です。ぜひご利用ください。
Q05.コンベヤのメンテナンスを行いたいのですが、平ベルトやタイミングベルトを部品で購入できますか。
コンベヤ選定サイトのメンテナンス部品検索からご購入いただくことが可能です。ぜひご利用ください。
Q06.搬送ワークを変えたため、搬送能力が足りなくなってしまいました。なにか解決方法はありますか。
モータの交換、もしくはギヤヘッドの交換が考えられます。
モータの交換は、モータの取付プレートに追加工等が必要となるため※、ギヤヘッドの交換を推奨します。
ただし、ギヤヘッドを交換し、搬送能力をあげた場合、ベルト速度は下がるのでご注意ください。
※ モータを変更すると外形サイズが変わるため、取付プレートが合わなくなり、お客様にて追加工が必要となります。
Q07.電源オンオフによる間欠運転はできますか。
連続運転用のモータを搭載していますので、定常的な間欠運転は推奨できません。
ただし、数十秒間隔以上の間欠運転にはご利用いただけます。
Q08.搬送能力グラフの見方がよくわからないので、教えてください。
まず始めにお客様の搬送するワークの重さをご確認ください。
グラフで、対象となる搬送質量とベルト速度の交わる箇所を確認し、使用するモータの出力が越えていないかご確認ください。
Q09.ベルトを付けずにコンベヤを購入することはできますか。その場合の注文の型式を教えてください。
ベルト選択の型式でJをご指定ください。ただし、ステンレスベルトコンベヤ、タイミングベルトコンベヤ、プラチェーンコンベヤは対象外となります。詳細は各商品ページをご確認ください。
Q10.モータ・ギヤヘッドなしコンベヤの場合、プーリやギヤヘッドは付属していますか。
付属しています。
Q11.ミスミのアルミフレームHFSのナットやブラケットをコンベヤに使用することができますか。
一部使用できる商品があります。詳細寸法は商品ページをご確認ください。
Q12.日本と同様のコンベヤラインナップを海外で現地調達することは可能ですか。
一部地域、商品を除き、基本的には調達可能です。詳細はお問合せください。
Q13.モータを含めたコンベヤ全体として、耐油性はどの程度ありますか。
液体に対応しているモータではないため、水、油、アルコールなど液体がモータに直接かかるような使い方はできません。
Q14.中間駆動のコンベヤは駆動部の位置を移動させることが可能ですか。
中間駆動は駆動部の位置移動が可能です。移動範囲は、プーリホルダ間です。
お客様ご自身での移動が可能ですが、追加工MPで注文時に指定いただくと、指定された位置に移動した状態で納品することが可能です。
Q15.コンベヤ図面に記載されている「ナット挿入用追加ザグリ穴F」とはなんですか。
この穴からナットを挿入し、ガイドなどを取付けます。M6の溝にはM6以下のナットが、M3の溝にはM3以下のナットが入ります。
Q16.コンベヤのCAD図面にスピードコントローラが含まれていませんが、コントローラは付属されていますか。
スピードコントローラはコンベヤに付属されています。コントローラの取付位置がお客様によって異なるため、CAD図面では表記していません。
Q17.コンベヤの非該当証明の提出は可能ですか。
コンベヤの非該当証明書に関しては発行は可能です。提出までに時間がかかる場合がありますので、お問い合わせください。
Q18.ナロータイプコンベヤCVSTC、CVSTRのモータ取付方向の変更は対応可能ですか。
現在の仕様では取付方向の変更はできません。
Q19.コンベヤのメンテナンス頻度はどれくらいですか。
メンテナンス頻度はお客様の使用環境、条件によって異なります。目安としてベルトにひび割れ、削れが出てきた場合に交換が必要になります。
Q20.クリーンルーム対応しているコンベヤはありますか。
クリーンのクラスを保証できるコンベヤはありません。
Q21.SVシリーズコンベヤは、アルミフレームにナットが挿入されているとのことですが、ナット挿入の数量はいくつですか。
プーリ間長さLによって、ナットの挿入数は変わります。
<1溝あたりの数量>
・L300~500=4ヶ
・L505~1000=8ヶ
・L1005~2000=12ヶ
・L2005~3000=16ヶ
Q22.コンベヤ納品時に取扱説明書は同梱されていますか。
取扱説明書、警告シール、モータ付属説明書(パナソニック、オリエンタルのみ) が同梱されます。
Q23.タイミングベルトコンベヤ(2列コンベヤ)のステー(つなぎ)の位置の変更は可能ですか。
可能です。
Q24.中国のCCC規格を取得していますか。
コンベヤはCCC規格に該当しません。
Q25.2列コンベヤは、使っているうちに左右のベルトの速度のズレは出てくるのでしょうか。
2列のタイミングベルトを一本の軸で駆動しているため、速度のズレは出ません。
Q26.モータ・ギヤヘッドなしコンベヤを注文した場合、取り付けが可能なモータに制限はあるのでしょうか。 モータを取り付けるための条件など教えてください。
同じ出力であれば、モータ取付ピッチは変わらず、取付可能です。ただし、ピッチ以外に、モータの各寸法が異なる場合があるので、ミスミが使用しているモータ寸法との差異の確認をお願いします。
特に、ギヤヘッドの軸の長さが異なる場合がありますので、その際はスペーサを使用して取り付けてください。
Q27.UL規格に対応していますか。
コンベヤ全体としてはUL規格対応の確認はしておりません。
モータ単品では、パナソニックモータの海外向けとオリエンタルモータ(ミスミコンベヤ取り扱い分全種類)がUL規格対応しています。台湾製モータは非対応です。
Q28.モータ・ギヤヘッドなしコンベヤを選択した場合、モータカバーはついていますか。
ついています。
Q29.機長の短いコンベヤにはナット挿入用ザグリ穴がありませんが、後からナットを入れるにはどうしたらよいですか。
出荷時にナットを挿入しておりますのでそちらをご使用ください。追加で挿入したい場合は、プーリホルダを外して入れてください。
Q30.SVシリーズコンベヤにはナット挿入用ザグリ穴がありませんが、ナットを挿入することはできますか。
出荷時にナットを挿入していますので、そちらをお使いください。また、追加工FYA・FYBでザグリ穴加工をすることが可能です。
Q31.トラフコンベヤはミスミで取り扱っていますか。なければ、代替品はありますか。
取り扱いはありません。
Q32.モータ・ギヤヘッドなしコンベヤの図面はありますか。
出荷時に組立手順図を同梱しております。
Q33.コンベヤの重量はどれくらいですか。
ベルトコンベヤ選定サイトに機長重量ページを記載しておりますのでご確認ください。
Q34.CE宣言書を出してもらうことは可能ですか。
提出可能です。必要な場合は技術サポート窓口までお問い合わせください。
Q35.ナロータイプコンベヤの勝手違いはありませんか。
用意していません。
Q36.CE対応とは何を意味していますか。
CEマークは、商品がすべてのEU加盟国の基準を満たすものに付けられるマークです。ミスミのコンベヤは取得しています。
Q37.一部の機種においてCAD図をダウンロードすると「~_hr」や「~_wr」と名前がついたファイルがありますが、何のことでしょうか。
CADダウンロードしたときに入っているCADデータは追加工(ローラエッジ)の場合のCAD図面です。
Q38.コンベヤ駆動部のプーリ型式を教えてください。
コンベヤ選定サイトの部材品検索からご確認いただけます。
■購入済みコンベヤから検索する場合はこちら
※「コンベヤ型式」・「ご注文No」・「シリアルNo」・「コンベヤ購入期間」のいずれかにて検索できます
Q39.ワークの位置がある地点に来ると搬送スピードが変わるようにしたいのですが、どうすればよいですか。
一例として、インバータとセンサを使うことで制御ができます。
センサでワークの位置を検知し、それをインバータの上位装置に伝え、搬送スピードを変える事ができます。
Q40.コンベヤ本体の耐熱温度は何度ですか。
40度(モータ使用温度上限値)です。それ以上の高温環境でのご使用はお控えください。
Q41.ヘッド駆動コンベヤのモータカバー下面に出っ張りはありますか。
以下型式のヘッド駆動コンベヤは、モータカバーの下面にボタンボルトの頭が飛び出しております。
CVSA,CVSB,CVSTA,CVSTB:1.65mm
CVSPA:2.2mm
なお、その他のヘッド駆動コンベヤに関しては、モータカバーの下面に出っ張りはありません。
Q42.コンデンサは極性がありますか。ある場合は色で分けていますか。
コンベヤに使用しているコンデンサは交流電流の為、極性はありません。その為、色分けもしておりません。
Q43.中国に輸出予定ですが、高効率規制の認証ラベルを提示することは可能ですか。
ミスミで扱っているコンベヤのモータ出力は最大90Wなので、高効率規制の対象外です。
Q44.クラウンタイプのプーリを使うとベルトの両端が反り上がってくることがあったが、ミスミ品は大丈夫でしょうか。
ミスミ品に限らずベルトの構造上、テンションをかけ過ぎると両端は反りあがります。
Q45.インバータを海外で購入したが、日本語版取扱説明書が入ってなかった。データで送付してほしい。
海外でのご注文の場合、日本語の取扱説明書は同梱しておりません。
こちらからダウンロードいただくことが可能です。
Q46.カタログに記載のある文言「回転方向は減速比25以下がモータと同方向、30以上はモータと逆方向になります」とはどういう意味ですか。
減速比により、モータの回転方向とギヤヘッド軸の回転方向が逆になってしまう場合があります。
逆回転させてすぐに不具合が発生することはありませんが、その場合は配線を変えて(CWの場合はCCWに、CCWの場合はCWに変更)、基準搬送方向でご使用ください。
Q47.油がかかる環境で使用したいのですが、問題ありませんか。
切削油やクーラントがかかる環境下では搬送不良が起こる可能性がございます。
またモータも耐油、耐水性がないため使用はお控えください。

モータについてのご質問

Q01.インダクションモータの速度の変更はできますか。
インダクションモータの回転速度は変更できません。ただし、ギヤヘッドを交換することにより、搬送速度を変更することが可能です。
ミスミでは、ギヤヘッドもご購入いただけます。ご使用されているコンベヤの型式を確認の上、「モータ・ギヤヘッド型式一覧」をご確認ください。
Q02.モータの寿命はどのぐらいですか。
ベルトコンベヤで、一様負荷にて1日8時間使用の場合、標準寿命は10,000時間です。
※ 台湾製モータの標準寿命時間は5,000時間です。
※ 使用環境により大きく変わることがありますので、あくまで目安としてお考えください。
Q03.インダクションモータ付属のコンデンサを紛失してしまいました。単品での購入は可能ですか。
特注にてご購入いただくことが可能です。
Q04.ミスミのコンベヤに使用されているモータはモータメーカーに関わらず取付ピッチは同じですか。
取付ピッチは同じです。ただし、モータ軸方向の長さなどはメーカーによって異なります。詳細は商品ページにてご確認ください。
Q05.モータがない状態でコンベヤを購入することはできますか。
可能です。モータ・ギヤヘッドなしコンベヤをご購入ください。モータ・ギヤヘッドなしコンベヤは部材品でのご提供となりますので、お客様での組立をお願いいたします。
Q06.モータ・ギヤヘッドコンベヤを購入する場合、出力を選択する必要はありますか。
モータの出力によって部材の寸法が変わりますので選択する必要があります。
Q07.スピードコントロールモータの場合、コントローラとモータはセットされていますか。
セットでの提供となります。
Q08.スピードコントローラを使用した場合は、速度を早くしたり遅くしたりできるのですか。
スピードコントロールモータは速度の調整が可能です。カタログ記載のギヤヘッド速度が最大速度になり、速度は遅くする方向のみ制御可能です。
Q09.シーケンサから速度制御することは可能ですか。
インバータを選択いただくことで制御可能です。
Q10.モータから油が落ちることはありますか。
ありません。ただし、お客様によって油を給油された場合はその限りではありません。
Q11.リバーシブルモータの対応は可能ですか。
1、ミスミでの特注対応は可能ですか。
2、ミスミのコンベヤに自社で購入したリバーシブルモータの取付は可能ですか。
1、リバーシブルモータコンベヤの特注は対応していません。
2、現在の仕様は逆回転を想定していないため、蛇行してしまう可能性があります。また、モータのサイズが異なり、干渉してしまう可能性があります。
Q12.モータの防水規格(IP規格)に対応していますか。
ミスミコンベヤで使用しているモータはIP規格対応ではありません。
Q13.スピードコントローラは何処に設置させていますか。ブラケットの取り扱いはありますか。
コントローラはお客様にて自由な位置に設置いただけるよう、ミスミでは取り付けておりません。ブラケットが必要なお客様は別途ご準備をお願いします。
Q14.ミスミのモータは防爆性ですか。
防爆性ではありません。
Q15.海外仕様のモータ電圧を国内で購入し、輸出することは可能ですか。
可能です。
Q16.スピードコントロールモータのツマミを最小にした場合の速度はどれくらいになりますか。
コンベヤの長さ、幅、ワークの条件などにより変わりますが、おおよそギヤヘッドの減速機で決定される速度の1/15程度までになります。
Q17.モータにはサーマルプロテクタはついていますか。
出力60W以上はついてます。40W以下はついていません。
Q18.リバーシブルモータをミスミで取り付けてもらうのは可能ですか。
リバーシブルモータを取り付ける仕様になっていないため、特注対応しておりません。
Q19.ステッピングモータは使用できますか。
ステッピングモータを取り付ける仕様になっていないため、特注対応しておりません。
Q20.モータの配線図はどこに掲載されていますか。
コンベヤ選定サイトの技術情報をご参照ください。
■コンベヤ選定サイトの技術情報はこちら
Q21.スピードコントロールモータの中間ケーブルの長さはどれくらいですか。
1mです。
Q22.インダクションモーターとスピードコントロールモータの違いは何ですか。
インダクションモータは定速、スピードコントールモータは減速の調整が可能です。
Q23.スピードコントロールモータの場合、最高速度と最低速度はどの程度ですか。
最高速度はカタログのベルト速度の数値、最低速度は最高速度の1/15程度となります。
Q24.単相でインバータは使えますか。
弊社のラインナップでは対応しておりません。
Q25.台湾製モータの仕様、電流容量を教えてください。
弊社eカタログからご確認いただけます。
■台湾製モータ・ギヤヘッドはこちら
Q26.モータ仕様の種類の違いを教えてください。
インダクションモータ(IM)はギヤヘッド減速比に対応する一定の速度で運転します。
スピードコントロールモータ(SCM)は速度調整ボリュームにて速度を調整することができます。その場合、ギヤヘッド減速比表の速度が最大速度となります。
インバータ(INV)はお客様にて周波数による制御が必要となります。制御の方法により正逆回転や間欠運転などの使用が可能になります。ただしミスミコンベヤにおいては単純搬送を想定した商品となりますので、それらの動作を必ずしも保証するものではありません。
Q27.モータ取付板の形状を教えてください。
弊社eカタログからご確認いただけます。
■コンベヤ用モータ取付板はこちら
Q28.モータの中間ケーブルがほしいのですが、どのように入手できますか。
パナソニックモータ:カタログ未掲載ですが標準販売しています。型式「PACM-C-(2,3,5)」にてご注文ください。 ※()内はケーブル長さ(m)を選択。
オリエンタルモータ:特注にて販売しています。
台湾製モータ:標準・特注ともに販売できません。
Q29.モータの定格電流を教えてください。
弊社eカタログからご確認いただけます。
■パナソニックモータ・インダクションモータ詳細はこちら
■パナソニックモータ・可変速モータ詳細はこちら
■台湾製モータ詳細はこちら

ベルトについてのご質問

Q01.ベルトが蛇行します。原因を教えてください。
以下の原因が考えられるため、確認してください。
1.コンベヤのアルミフレーム、または機体の曲がり・傾きがないか確認してください。
2.ベルトが伸びていないか(ベルトの緩み具合)を確認してください。
3.プーリ・アイドラーに異物が付着していないか確認してください。
※ 使い始めは蛇行する場合がありますが、一定時間運転させるとベルトが馴染んで蛇行がなくなります。
Q02.ベルトが片側に寄ってしまいます。原因を教えてください。
以下の原因が考えられるため、確認してください。
1.コンベヤのアルミフレーム、または機体の曲がり・傾きにより発生する場合があります。
2.搬送物が片側に偏っていると、ベルトが寄ってしまう場合があります。
Q03.ベルトのテンションの張り方を教えてください。
テンション調整用ネジの締め込みで調整をしてください。
その際は、左右のテンション調整用ネジが同じ締め込みになるようにご注意ください。
なお、ヘッド駆動と中間駆動ではテンション調整用ネジの位置が異なるため、図2をご確認ください。
※ ベルト交換作業時は、必ず電源を落としコンベヤが動かないことを確認してから作業してください。
Q04.ベルトの動きが悪くなってきました。原因と対策を教えてください。
以下の原因が考えられるため、確認してください。
1.駆動部(プーリ、アイドラー)にゴミ・埃などが付着していないか確認してください。
2.ベルトが磨耗している可能性があります。ベルトを交換してください。
Q05.ベルトの交換の手順を教えてください。
カタログに掲載されている「ベルト交換方法」をご参照ください。コンベヤ選定サイトではベルト交換の動画もご用意しています。
Q06.蛇行防止桟なしのコンベヤと蛇行防止桟付コンベヤの違いは何ですか。
ベルトの蛇行抑制方法が異なります。
蛇行防止桟なしのコンベヤは平ベルトをクラウンタイプ(太鼓形状)のプーリ・アイドラーで回転させ、蛇行を抑制しています。
一方、蛇行防止桟付のコンベヤは蛇行防止桟付ベルト(裏面に突起のついたベルト)を桟溝のついたプーリ・アイドラーで回転させることで蛇行を抑制しています。
Q07.食品搬送用のベルトの証明書は入手可能ですか。
提出可能です。
Q08.ミスミラインナップには桟付の食品搬送用ベルトがありませんが、一般用ベルトHBLTDSWは食品のHACCP対応していますか。
対応しています。
Q09.ステンレス製ベルトは使用している際、破れる恐れはありますか。
傷がついた場合は破損の可能性があります。特に側面(端面)に傷がつくと裂けます。傷がつくことがなければ安定したベルトです。
Q10.ステンレス製ベルトは稼動中に騒音がでますか。
ベルトによる騒音はありません。コンベヤとしては、モータが回転する音がします。
Q11.プレス部品の搬出用など、傷に強いベルトはありますか。
ポリウレタンベルトではバリがついているようなプレス部品を搬送することは難しいです。ベルトの種類に関わらず傷がつき、ベルトの寿命が低下します。
Q12.ナロータイプに使用されているベルトは耐油仕様ですか。
ナロータイプで使用されているタイミングベルトは耐油性能があります。
Q13.ベルト端のほつれ防止はどのようになっていますか。
コンベヤに使用している平ベルトはほつれ防止仕様にはなっていません。
Q14.水溶性の切削油がついた部品を耐油仕様のベルトで搬送しても大丈夫ですか。
ベルトの表面に付着する程度のレベルなら使用可能です。
Q15.ベルトはどのようにジョイントしていますか。
すべてフィンガージョイントです。
Q16.ステンレスベルト側面で指や手を切る恐れがありますか。
バリがないように加工していますが、側面に強くあたれば切れる恐れはあります。コンベヤ動作中は特にご注意ください。
Q17.ステンレスベルトの繋ぎ目の公差を教えてください。
継ぎ目は重なっていません。継ぎ目部の公差が+/-10%です。その他平坦部は1%台です。
Q18.ミスミで扱っているベルト以外のものを使用したコンベヤを注文することが可能ですか。
現在ベルトのメーカー指定の注文は受け付けておりません。ベルトなしコンベヤをご購入いただき、お客様にてベルト取付をお願い致します。その際には必ずご使用のベルトの最小プーリ径がコンベヤプーリ径を下回っているかご確認ください。
Q19.ベルトの溶着回数は何回ですか。
1回です。
Q20.滑りがいいベルトはどれですか。
摩擦係数が少ないスライディング用ベルトをお勧めします。
Q21.耐油性ベルトは紺色以外に選べますか。
耐油性ベルトは紺色のみとなります。
Q22.ベルトの寿命計算の方法を教えてください。
搬送速度、重量、仕様、ワークの形状など、作用する要素が多いため、寿命を計算することができません。
Q22.ベルトの寿命計算の方法を教えてください。
搬送速度、重量、仕様、ワークの形状など、作用する要素が多いため、寿命を計算することができません。
Q23.ステンレスコンベヤのベルトを標準品より厚いものにしたいが、変更可能ですか。
変更できません。
ベルトの厚みによりプーリ径が変わるため、ミスミコンベヤでは厚み0.1mm以上は対応できません。

脚・スタンドについてのご質問

Q01.コンベヤスタンドのみ購入することはできますか。
コンベヤ用スタンドの単品販売を行っております。
CSTSA、CSTSC、CSTWA、CSTWCという型式になります。
Q02.コンベヤスタンド追加工は1本から指定することができますか。
可能です。一本のみご指定の際はスタンドピッチをPNとご指定ください。
Q03.追加工で指定する脚の単品購入は可能ですか。
オプションでスタンドを販売しています。I型はCSTS、H型はCSTWです。ただし、補強材はついていないため、HFS6-3060を別途ご購入ください。
Q04.脚のフレームはミスミのアルミフレームですか。
カタログ記載の通り、HFS6-3060を使用しています。
Q05.コンベヤのモータカバーの部分に脚を取付けることは可能ですか。
モータカバーがアルミフレームを覆っている部分には、脚を取り付けることは出来ません。

コンベヤ選定サイトについてのご質問

Q01.コンベヤ選定サイトのメンテナンス検索で、注文No.や購入履歴のデータを保持している期間はどのくらいですか。
ミスミコンベヤの過去すべてのデータを保存しています。